您的位置: 施耐德电气官网_ 客户专区_ 分销商专区_分销商在线学习平台_学习工具
  • 隔离开关

    在断开位置上,能满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关。

  • 级联

    是指利用断路器的限流能力,而允许用分断电流值底的设备因而降低下方侧断路器的规格。

  • 开关电器

    用于接通或分断一个或几个电路中电流的电器。

  • 隔离器

    在断开位置上,能符合规定的隔离功能要求的一种机械开关电器。

  • 接触器

    仅有一个休止位置,能接通、承载和分断正常电路条件下(包括过载运行条件)电力的一种非手动操作的机械开关电器。

  • 熔断器

    当电流超过规定值足够长时间后,通过熔断一个或几个特殊设计的部件,断开其接入的电路并分断电源的电器。

  • 开关

    正常电路条件下(包括规定的过载工作条件),能接通、承载和分断电流;并在规定的非正常电路条件下(例如短路),在规定的时间内能承载电流的一种机械开关电器。

  • 断路器

    能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流;也能在规定的非正常条件下(如断路)接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

  • 额定工作电压

    指与通断能力以及使用类别相关的电压值,多相电路指相间电压。

  • 额定电流

    脱扣器能长期通过的电流。

  • 负荷开关

    能够带负荷接通和分断正常电路条件下的电流的开关电器。

  • PCP

    马达起动器等。

  • VSD

    变频器及软起动器。

  • 标准

    对电器元件而言,主要指由制造厂自己负责肯定产品的合格性;符合标准的产品即满足进入市场的必要条件,标志着其可以满足标准颁布、核准机构及制造厂商认可得相关标准条款的要求。

  • 认证

    由制造厂商提供产品对照相关国家的特殊要求去逐一满足。顺利通过认证的产品可获得由认证机构授予的相关认证标志或证书,标志着其可进入认证机构所代表的国家、行业或其它机构控制的市场领域。

  • “通电”延时

    继电器闭合时,整定的延迟时间一过去,触头便翻转;继电器断开时,瞬时地恢复到其起始位置。

  • “断电”延时

    继电器闭合时,触头翻转;断开时,整定的延迟时间一过去,它们就恢复位置。

  • 信号显示

    可以显示机器运行时所处的状态(如运行、停止、故障等信号灯)。

  • 凸轮开关

    特殊的转换开关,集控制和动力切换于一体。

  • 寿命

    指正常操作的次数或无故障持续工作的时间。

  • 耐压

    指额定的耐冲击电压。

  • 防护等级

    对外部环境的基本适应能力,防护水平。

  • 功耗水平

    指投入运行后执行部分必须的消耗。

  • 接线能力

    执行部分端子可连接的电缆的数量和截面的范围。